请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756EVM 工具与软件:
你(们)好
我正在使用 BQ25756EVM、当我为电池4S 充电时、工作台电源的输入电流显示1250mA、但 IC 显示390mA。 这可能是什么问题。
EVM 上有5m Ω 的感应电阻器。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我正在使用 BQ25756EVM、当我为电池4S 充电时、工作台电源的输入电流显示1250mA、但 IC 显示390mA。 这可能是什么问题。
EVM 上有5m Ω 的感应电阻器。
谢谢你
您好 Vamsi、
感谢您在这方面的努力。
ADC 旨在用作电压和电流的一般指示器。 为了获得更高的精度、我推荐使用电流检测放大器或电流表。
您可以查看此常见问题解答以了解更多详细信息。 我们还 在此处提供了 BQ2575X 器件系列的一般常见问题解答。
如果您对该器件有任何其他问题、请告诉我。
此致、
埃森·加洛韦