This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:无法从 BQ79718EVM 获取 PartID

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473591/bq79600-q1-cannot-get-the-partid-from-bq79718evm

器件型号:BQ79600-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79600EVMBQ79718-Q1

工具与软件:

你好,这是 JJ

我 无法从 BQ79718EVM 获取 PartID。

我连接了 TMS570LC43x EVM、BQ79600EVM 和2 BQ79718EVM。

已完成自动寻址。

我想使用此代码检查 CMU 的 PartID (0x500)是否为0x00 (BQ79718-Q1)。

但我得到 CMU 的0x80结果... 我认为收发器 PartID 读数都很好。

从下方图像中、RESPONSE_FRAME[4]应获得 PartID。

但是、您可以看到、0x80是该值。



为什么我无法从 CMU 获取器件 ID?

请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJ:

    您是否能够通过逻辑分析仪查看通信? 您认为第4个 索引字节应该是数据是正确的。 不过、我的担心是我希望响应帧中有另一个数据字节。  

    您的响应帧如下所示:

    -字节数量,其中0x00表示1字节

    -器件地址、其中0x01和0x02表示 bq79718的地址

    -接下来的两个字节是寄存器地址、所以报告了0x500

    -下一个字节是请求的设备地址中报告的内容

    -有两个字节,其中您只显示表示 CRC 值的1。  

    我想检查 CRC 值、以确保您看到的响应帧正确。

    您是否也可以分享 BQ79718的顶部标记?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼感谢你的答复

    "您是否也可以分享 BQ79718的顶部标记?"
    顶部标记是什么意思?


    此外、我将捕获该票证中的整个 RESPONSE_FRAME。

    此致、

    JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJ:

    如果可能的话、我要获取 IC 的图片。  

    [报价 userid="635413" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473591/bq79600-q1-cannot-get-the-partid-from-bq79718evm/5661102 #5661102"]
    此外、我将捕获该 TT 中的整个 RESPONSE_FRAME。

    谢谢! 我期待您的答复。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJ:

    我要求获得 IC 的映像是因为我想验证 IC 的版本、例如示例版本与已发布版本不同、因此可能编程了不同的 PARTID 值。  

    您还可以读取 DIE_ID 寄存器吗? 这将有助于确认您拥有的这个 IC 是否只是一个非常旧的 IC。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    好了、我将尝试在 EVM 中上传 IC 的图像、此处也会生成 DIE_ID 寄存器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJ:

    谢谢! 期待您的最新动态。

    此致、
    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    EVM 中的 IC 为"48ATVJW BQ79718Q G4"

    我的代码要从 DIE_ID1开始读取8个字节

    结果在这里。

    请告知我结果。

    此致、

    启动程序

    唤醒序列开始

    唤醒序列完成

    所有器件寄存器地址:0x00 - FRMWRT_SGL_R

    所有器件寄存器地址:0x01 - FRMWRT_SGL_R

    收发器寄存器地址:0x14 - FRMWRT_SGL_R

    菊花链器件中的复位故障

    地址0x01器件 RESPONSE_FRAME

    RESPONSE_FRAME[0]:0x07

    RESPONSE_FRAME[1]:0x01

    RESPONSE_FRAME[2]:0x05

    RESPONSE_FRAME[3]:0x02

    RESPONSE_FRAME[4]:0x26.

    RESPONSE_FRAME[5]:0x2e.

    RESPONSE_FRAME[6]:0x08

    Response_frame[7]:0x1C

    RESPONSE_FRAME[8]:0xD1

    [9]: 0xF9.

    RESPONSE_FRAME[10]:0x3D

    RESPONSE_FRAME[11]:0x20

    RESPONSE_FRAME[12]: 0xf8.

    RESPONSE_FRAME[13]: 0xBA

    RESPONSE_FRAME[14]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[15]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[16]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[17]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[18]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[19]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[20]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[21]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[22]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[23]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[24]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[25]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[26]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[27]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[28]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[29]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[30]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[31]:0x00

    RESPONSE_FRAME[32]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[33]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[34]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[35]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[36]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[37]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[38]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[39]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[40]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[41]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[42]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[43]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[44]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[45]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[46]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[47]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[48]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[49]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[50]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[51]:0x00

    RESPONSE_FRAME[52]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[53]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[54]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[55]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[56]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[57]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[58]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[59]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[60]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[61]:0x00

    RESPONSE_FRAME[62]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[63]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[64]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[65]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[66]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[67]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[68]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[69]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[70]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[71]:0x00

    RESPONSE_FRAME[72]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[73]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[74]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[75]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[76]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[77]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[78]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[79]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[80]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[81]:0x00

    RESPONSE_FRAME[82]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[83]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[84]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[85]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[86]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[87]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[88]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[89]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[90]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[91]:0x00

    RESPONSE_FRAME[92]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[93]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[94]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[95]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[96]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[97]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[98]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[99]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[100]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[101]:0x00

    RESPONSE_FRAME[102]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[103]:0x00

    RESPONSE_FRAME[104]:0x00

    RESPONSE_FRAME[105]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[106]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[107]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[108]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[109]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[110]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[111]:0x00

    RESPONSE_FRAME[112]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[113]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[114]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[115]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[116]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[117]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[118]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[119]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[120]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[121]:0x00

    RESPONSE_FRAME[122]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[123]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[124]:0x00

    RESPONSE_FRAME[125]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[126]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[127]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[128]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[129]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[130]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[131]:0x00

    RESPONSE_FRAME[132]: 0x00

    RESPONSE_FRAME[133]:0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJ:

    感谢您的参与!

    这看起来像是我们 EVM 上的早期版本的 IC。  这很可能是预量产 IC、因此器件 ID 与数据表中规定的 ID 不同。  

    由于您仍处于评估阶段、因此您仍可将其用于评估、但我建议如果可能、更换 IC。  

    此致、

    Anthony Pham