This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:确认 TPS66994上的 PPM_RESET 行为。

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481080/tps65994ad-confirm-the-ppm_reset-behavior-on-tps66994

器件型号:TPS65994AD

工具与软件:

您好、AE:

     步骤1。 PDFW 设置为 仅供电 .

     步骤2。 当关闭系统时、EC 将写入  0x28  寄存器0x03会禁用端口 A 和端口 B 以停止为器件充电。 (端口 A 和端口 B 无法充电)

     步骤3。 系统上电时、我们发现操作系统将发送 PPM_RESET、端口 A 可以向器件充电。

     我有两个问题要问:

     1. 如果我只向端口 A 发送 PPM_RESET、它是同时影响端口 A 和端口 B 的寄存器、还是只影响端口 A 寄存器

     2. 之后 PPM_RESET 命令执行的、哪些寄存器将被复位? 重置为默认固件?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ppm_reset 将两个端口重置为原始配置(无论您之前烧录的固件是什么)。

    此致