This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4810-Q1:栅极驱动器输出问题

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481518/tps4810-q1-gate-driver-output-issue

器件型号:TPS4810-Q1

工具与软件:

尊敬的先生:

请检查电路、需要进行任何修改。 我从 EVM 板获取了基准。 栅极驱动器输出端的电压为48-60V。  

谢谢  

Ajay Chaurasiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    反馈中的一个反馈是向 VS 和 VOUT 添加电容器有助于滤除瞬变并改善 EMC。

    此外、根据外部 FET 的负载要求、您可能需要将 BST 电容器增加到470nF 甚至1uF 直线的水平。 220nF 非常低、您的 BST 电压可能会崩溃。

    此致、
    TIM