This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:UCC27524A

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481153/ucc27524a-ucc27524a

器件型号:UCC27524A
Thread 中讨论的其他器件:灰分

工具与软件:

PCN#20240626001.1

おいて、μ A

    1. 評価用サンプルにつき μ A

    評価用のサンプルをいただくことはできるでしょうか。μ A

    (場合によっては、製造工場ごと、値付けのサンプルなどをお願いする必要が出てくる可能性もあります。μ A)

     

    1. 電気特性の規格が変更になった理由を教えていただきたい μ A

    今回の設計変更により、従来品と特性が変わった?μ A

    従来の量産品の特性の実情に合わせた?μ A

    チップ工場の違い(TIDFRBDM6)によって、特性に違いが出る。

    組立工場の違い(ash、MLA)によって、特性に違いが出る?

     

    1. 従来の購入数量(およそ2年ごとに最終発注量(を購入)から、「当社には従来の製造工場で製造した部品を供給していただきたい」)

    という要望を出した場合、対応していただけるかどうか。μ A

組立工場の違い(ash、MLA)によって、特性に違いが出る?

 

  1. 従来の購入数量(およそ2年ごとに最終発注量(を購入)から、「当社には従来の製造工場で製造した部品を供給していただきたい」)

という要望を出した場合、対応していただけるかどうか。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我提供 TI 翻译版本的文档、以便他人了解并清楚地了解情况。

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PCN#20240626001.1

    请进。

    样本的样本数
    能否获得用于评估的样片?

    (在某些情况下、可能需要为每个制造工厂申请定价样本。)

    请说明电气特性标准发生变化的原因
    特性是否由于此设计更改而与传统产品相比发生了变化?

    它是否适应了传统批量生产产品特点的实际情况?

    不同的芯片工厂(TID、FRB、DM6)具有不同的特性。

    特性是否因装配厂(ash、MLA)的差异而有所不同?

    从传统的采购量(最终订单量(2500p)约每两年购买一次)来看,"我们希望提供在我们的传统制造工厂制造的零件。"
    如果您提出请求、您会回复吗?

    特性是否因装配厂(ash、MLA)的差异而有所不同?

    从传统的采购量(最终订单量(2500p)约每两年购买一次)来看,"我们希望提供在我们的传统制造工厂制造的零件。"
    如果您提出请求、您会回复吗?

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    由于具有 PCN、该器件经过了质量、参数和表征测试、因此规格发生了变化。 这些更改反映在数据表的修订历史记录中、也反映在 PCN 中。 PCN 文档中概述了这些变更的原因。

    如果还有其他问题、请向我发送朋友请求、我们可以通过私人消息进行讨论。

    谢谢!

    William Moore