主题中讨论的其他器件:USB2ANY、MSP-EXP432E401Y
工具与软件:
一个电路板在调试时可以正常工作数天、它会变为"RSTOUT_L"引脚25、即使所有电源轨输出都正确也始终为低电平。
此故障的可能原因是什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
一个电路板在调试时可以正常工作数天、它会变为"RSTOUT_L"引脚25、即使所有电源轨输出都正确也始终为低电平。
此故障的可能原因是什么?
谢谢
尊敬的 Max:
您提到引脚25、该引脚将是 MCU_PORz 信号的 nRSTOUT。 请注意、您在上一主题 TPS6594141B 中提到的这种器件配置有两个复位信号、一个将连接到 MCU_PORz、另一个将连接到 SoC 的 PORz。 根据前面的主题中引用的用户指南、 www.ti.com/lit/pdf/slvuby7在 许多情况下会导致 RSTOUT 引脚驱动为低电平。 如果系统中存在某种错误状态、通常使用此引脚进行处理。 我链接的用户指南 在第6节"PFSM 设置"中列出了器件的状态、其中包括状态机图和序列(包括 nRSTOUT 信号)。
对于调试、首先需要确定当将器件拉至低电平时器件将进入何种状态、或发生了何种中断。 一些可以帮助您开始操作的方法是读出中断寄存器-本常见问题解答中有一些描述: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112617/faq-tps6594-q1-lp8764-q1-debugging-pmic-behavior-with-interrupt-interpretation 您可以读出这些关键的中断寄存器并检查结果吗?
此致、
Katie
一个电路板在调试期间可正常运行数天、转为"RSTOUT_L"引脚25、即使所有电源轨输出都正确、也始终保持低电平[/quot]在 TPS6594141B 上、nRSTOUT 引脚配置为开漏。 您能否确认上拉电阻器或其连接的电压没有任何问题?
[报价 userid="419570" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473436/tps6594-q1-rstout_l-keeps-low-when-all-power-rails-are-ok/5665640 #5665640"]虽然无法阅读任何内容、但我认为 TI 的"Scalable PMICs GUI"有误。
VIO_IN 是否存在? I2C1线路的上拉电压是否正常?