This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:当所有电源轨正常时 RSTOUT_L 保持低电平

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473436/tps6594-q1-rstout_l-keeps-low-when-all-power-rails-are-ok

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、MSP-EXP432E401Y

工具与软件:

一个电路板在调试时可以正常工作数天、它会变为"RSTOUT_L"引脚25、即使所有电源轨输出都正确也始终为低电平。

此故障的可能原因是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您提到引脚25、该引脚将是 MCU_PORz 信号的 nRSTOUT。 请注意、您在上一主题 TPS6594141B 中提到的这种器件配置有两个复位信号、一个将连接到 MCU_PORz、另一个将连接到 SoC 的 PORz。 根据前面的主题中引用的用户指南、 www.ti.com/lit/pdf/slvuby7在 许多情况下会导致 RSTOUT 引脚驱动为低电平。 如果系统中存在某种错误状态、通常使用此引脚进行处理。 我链接的用户指南 在第6节"PFSM 设置"中列出了器件的状态、其中包括状态机图和序列(包括 nRSTOUT 信号)。

    对于调试、首先需要确定当将器件拉至低电平时器件将进入何种状态、或发生了何种中断。 一些可以帮助您开始操作的方法是读出中断寄存器-本常见问题解答中有一些描述: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112617/faq-tps6594-q1-lp8764-q1-debugging-pmic-behavior-with-interrupt-interpretation 您可以读出这些关键的中断寄存器并检查结果吗?  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用此信号进入 MCU_PORz、它使 MCU 不会启动、因此在这种情况下不能读取任何寄存器、如何在系统启动前释放该信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进行调试、您是否可以连接 USB2ANY 或其他器件以从 PMIC 读取寄存器?  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用: MSP-EXP432E401Y

    让我修改电路板并通过 MSP432E4 SimpleLink 读取它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    您是否能够读取中断寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经试过很多次了,无法通过 SimpleLink 从 I2C 读取寄存器,它说"硬件已连接",但不能读取任何东西,我认为 TI"可扩展 PMIC GUI"有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个电路板在调试期间可正常运行数天、转为"RSTOUT_L"引脚25、即使所有电源轨输出都正确、也始终保持低电平[/quot]

    在 TPS6594141B 上、nRSTOUT 引脚配置为开漏。 您能否确认上拉电阻器或其连接的电压没有任何问题?

    [报价 userid="419570" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473436/tps6594-q1-rstout_l-keeps-low-when-all-power-rails-are-ok/5665640 #5665640"]虽然无法阅读任何内容、但我认为 TI 的"Scalable PMICs GUI"有误。

    VIO_IN 是否存在? I2C1线路的上拉电压是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、nRSTOUT 上拉至1.8V 正常、但始终测量引脚0.625V、某个器件会将 PMIC 内部的电压保持在0.625V。

    已检查 SDA 和 SCL 上的 VIO_IN 为3.3V、I2C1上拉电阻为2.2K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我已通过电子邮件联系以尝试解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有用于外部 I2C 访问的3引脚 PCB 接头、

    Q1:您能推荐用于访问 PMIC 的工具吗?

    • 硬件、部件号和购买信息?
    • 软件、下载链接?

    Q2: 在 TI 参考设计中、有一个3.3V 前置稳压器、然后是 PMIC 3.3V 稳压器、为什么仍然需要 MOSFET 来实现过压保护、我们是否应该移除此 FET?