请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1 工具与软件:
您好、我们之所以提问、是因为我们在购买 PMIC 时遇到了根据下面的 SOM 电路板制造电路的困难。
Basic SOM 板:PROC078A
联系 PMIC:TPS659413 (U27)
SOM 电路板 BOM 列为 TPS65941310RWERQ1、但相应的数据表上没有相应的器件型号。
请查看 TPS659413的详细器件型号。
数据表提到了 TPS65941319RWERQ1和 TPS6594133ARWERQ1。
我要求快速确认。
谢谢你。