Thread 中讨论的其他器件:BQ25792、
工具与软件:
我正在使用 TPS25751和 BQ25792实现用于4节电池包的 Type-C 充电器。
我有一条3V3总线连接到板载外部 LDO。 VBAT 和3V3电路 LDO 之间有一个开关电路。 问题是、仅当在连接充电电缆(VBUS)之前未施加3V3电压时、此原理图才会正常工作并为电池充电。 如果在 VBUS 之前施加3V3电压(例如、器件首先上电、然后插入充电电缆)、则当 VBUS 电源轨正常工作时、VBUS 电源轨上只有5V、而不是20V。
我测量了 LDO_3V3电压、当仅施加 VIN_3V3电压时、可以使用3.3V。
我 认为这个问题可能是因为当 TPS 是时 BQ 充电器没有通电,如果只提供3V3电源。
或因为我已将 PP5V 连接到 GND。 我使用 该指南 实现了仅受电模式。 但我不确定到底是什么原因导致了这个问题。