This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:UCC 28610 RCL 设计

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481047/ucc28610-ucc-28610-rcl-design

器件型号:UCC28610
主题中讨论的其他器件: UCC28742

工具与软件:

您好!

我正在设计基于 UCC28610的反激式转换器。

给定参数:

  • 最小输入电压 :250V
  • 最大输入电压:800V
  • 最大输出功率 :16.45W
  • 输出电感 :70kHz
  • 输出电压 :17伏
  • 效率 :80%
  • Dmax :0.3.

通过这些值、可以得出匝数比( N )的计算公式为 6.3. 和电感( L )被选为 2mH .

设计 CL 电阻器时、将相应值代入公式:




不过、建议使用 最大值 CL 电阻器的 RC 值 100kΩ .

这是否意味着根据我选择的参数、设计不可行?
通过提高开关频率来降低 MOSFET 开关损耗和发热有其局限性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    如果您计算的 CL 电阻器大于器件可以运行的最大值、这意味着该设计不可行。  所以、您是正确的。  

     

    您可以考虑在设计中使用 UCC28742、而不是反激式转换器。  点击以下链接可转至该器件的产品文件夹。

    https://www.ti.com/product/UCC28742

     

    如果您对 UCC28742有任何疑问、请在 e2e 中重新发布、并在主题标题中添加 UCC28742。

     

    感谢您对德州仪器(TI)的电源控制器件的关注。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、