请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28610 主题中讨论的其他器件: UCC28742
工具与软件:
您好!
我正在设计基于 UCC28610的反激式转换器。
给定参数:
- 最小输入电压 :250V
- 最大输入电压:800V
- 最大输出功率 :16.45W
- 输出电感 :70kHz
- 输出电压 :17伏
- 效率 :80%
- Dmax :0.3.
通过这些值、可以得出匝数比( N )的计算公式为 6.3. 和电感( L )被选为 2mH .
设计 CL 电阻器时、将相应值代入公式:

不过、建议使用 最大值 CL 电阻器的 RC 值 100kΩ .
这是否意味着根据我选择的参数、设计不可行?
通过提高开关频率来降低 MOSFET 开关损耗和发热有其局限性。