This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61430-Q1:SW 波形

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472864/lm61430-q1-sw-waveform

器件型号:LM61430-Q1

工具与软件:

我们的客户正在考虑使用 LM61430AAS-Q1

-输出电压= 5.0V 或3.3V (如果可能的话他们想使用3.3V )

-振荡频率= 2041kHz 输出

(请参阅随附的电路图)

e2e.ti.com/.../LM61430AAS_2D00_Q1.xlsx

-当产品以3.3V 输出运行时,振荡频率改变,波形断裂。

-当产品以5.0V 输出电压运行时,波形只会轻微扩大,振荡频率不会改变。

(有关详细的波形、请参阅随附文件)

有关症状的更多信息

假设上述症状是由部件的自动模式引起的、这是否正确?

在这种情况下、连接的波形是否正常运行?

如果不正常、请告诉我可能的原因。

关于自动模式

如果上述症状是由 M61430AAS-Q1的自动模式引起的、

从 LM61430AAS-Q1更改为 LM61430AFS-Q1是否可以解决该问题?

另外、请告诉我在进行更改时是否需要注意任何要点。

此致、

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kura:

    我已经为您的问题分配了一位专家。

    谢谢

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kura:

    我有几个问题:

    1.输入电压是多少?  

    2. Excel 文件针对3.3V 和5V 有两种不同的波形。 在这两次(您提到"睡眠模式"和"运行中")期间的输出负载是多少。

    器件似乎可以在自动模式下进入 PFM 和 DEM、但我想知道运行条件。  

    3.是否需要固定频率操作? (如果是、则 FPWM 型号 LM61430AFS-Q1将是正确的选择、与自动模式相比、它的轻负载效率会更差)。  

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kura:

    我有几个问题:

    1.输入电压是多少?  

    2. Excel 文件针对3.3V 和5V 有两种不同的波形。 在这两次(您提到"睡眠模式"和"运行中")期间的输出负载是多少。

    器件似乎可以在自动模式下进入 PFM 和 DEM、但我想知道运行条件。  

    3.是否需要固定频率操作? (如果是、则 FPWM 型号 LM61430AFS-Q1将是正确的选择、与自动模式相比、它的轻负载效率会更差)。  

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taru-San

    感谢您的答复。

    输入电压:13.5V

    输出负载    

      睡眠模式:1.2mA

      运行中:360mA μ A

    3.是,它们 需要固定频率操作(围绕 2MHz )

     如果从 LM61430AAS-Q1更改为 LM61430AFS-Q1有任何缺点、请告诉我。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taru-San

    是否有任何更新的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kura:

    对延误深表歉意。  

    原理图审阅-总体原理图看起来正常-我认为设计没有任何问题。  

    来看看观察结果-  

    如果客户需要固定频率操作、则必须改用  LM61430AFS-Q1、唯一的主要缺点是轻负载下的效率、这将比自动模式差得多。  

    如果您在上面的屏幕截图中看到比较(摘自产品说明书)-自动模式在不同的工作电压和输出电流下保持高于80%的效率、而当输出负载在 mA 范围内时 FPWM 效率要差得多。  

    关于波形-预计会进行频率折返、可以在您共享的捕获中看到。 但是、对于睡眠模式、我预计频率会严重降低。 客户是否在软启动结束并且输出电压稳定在5V 和3.3V 后检查此情况?  

    谢谢!

    此致、

    Taru