工具与软件:
我们的客户正在考虑使用 LM61430AAS-Q1。
-输出电压= 5.0V 或3.3V (如果可能的话他们想使用3.3V )
-振荡频率= 2041kHz 输出
(请参阅随附的电路图)
e2e.ti.com/.../LM61430AAS_2D00_Q1.xlsx
-当产品以3.3V 输出运行时,振荡频率改变,波形断裂。
-当产品以5.0V 输出电压运行时,波形只会轻微扩大,振荡频率不会改变。
(有关详细的波形、请参阅随附文件)
有关症状的更多信息
假设上述症状是由部件的自动模式引起的、这是否正确?
在这种情况下、连接的波形是否正常运行?
如果不正常、请告诉我可能的原因。
关于自动模式
如果上述症状是由 M61430AAS-Q1的自动模式引起的、
从 LM61430AAS-Q1更改为 LM61430AFS-Q1是否可以解决该问题?
另外、请告诉我在进行更改时是否需要注意任何要点。
此致、
库拉