请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25990EVM Thread 中讨论的其他器件:TPS25990
工具与软件:
使用时 TPS25990 进行设置 UV_FLT 、在由于输入电压降至欠压阈值(UV_FLT)以下而导致开关关闭后、当输入电压恢复到时、输出电压不会立即返回 欠压阈值+ 0.3V . 而是输出电压首先上升到大约 2V 、然后需要进一步上升到 阈值设置+ 1V 才能重新开启输出。
此行为似乎与数据表中的说明不一致、其中说明:
- 增加250mV (典型值)迟滞、输入电压需要上升到此迟滞值以上才能清除故障。
但是、测量结果显示为 额外延迟或异常上升阶段(2V 失速) 这与数据表中所述的行为不一致。 需要进一步调查以确认可能的原因、例如内部保护机制、上电初始化或其他影响因素。