This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:请查看 TPS63900的原理图

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480282/tps63900-please-review-the-schematics-of-tps63900

器件型号:TPS63900

工具与软件:

嗨、团队、请查看我的原理图

假设 Vout=3.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以将 R2调整为1.15K? 这是 DS 中的表7-2中建议的设置。  由于  无论 Vsel 为高电平还是低电平、Vout 设置始终为3.6V。 为什么不只将 SEL 引脚连接到 Vin?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复

    我已分享了更新的原理图、请查看此内容

    我们将使用3.6V 17Ah 锂离子 SOCL2电池(SAFT / Tadiran)作为输入

    我们将其用于水表的 NB-IoT 应用。

    您认为在我的应用中使用此稳压器(TPS63900)是值得的吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一种要提醒的是、输出电容器应靠近器件、然后在实际布局中将跳线连接到您的负载。

    TPS63900应是一款非常适合您的应用的器件、因为它在轻负载条件下具有超低的静态电流和高效率。 但请仔细检查 最大输出能力是否符合您的 NB-IOT 模块要求。

    此致

    TAO。