This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2652EVM-101:有关电源的问题

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481087/lmg2652evm-101-questions-about-supply-power

器件型号:LMG2652EVM-101

工具与软件:

需要说明此电路板是否设计为接受120VAC 输入。 根据规格来看、它规定为12V、这表明它非常适合交流/直流应用。  

如果没有、我是只使用变压器来降低电压、还是可以使用另一个评估板?

感谢你能抽出时间。