请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21750-Q1 工具与软件:
尊敬的 SIRs:
我会将 UCC21750-Q1置于电源中以驱动 MOSFET。 我有两个不同的电源板、X 和 Y。在进行击穿测试时、我遇到其中一个电路板有问题。
测试条件:对于两块电路板、底部 MOSFET 的漏极和源极短接、我将向顶部 MOSFET 施加一个8μs 脉冲。
*电路板 X 在短路测试期间在800V 直流电压下正常工作。 我附上了波形供您参考。
其中、
1通道:黄色通道=漏极和源极顶部 IGBT 之间的 VDS 电压
2通道: 蓝色通道=短接2X 时的电流= 128A
4通道: 绿色通道= MOSFET 上的栅极信号

*电路板 Y 在短路测试期间表现出问题行为,仅在100V DC 时允许约960A。响应时间设置为1.8μs。 我还附上了电路板 Y 的波形
其中、
2通道:蓝色通道=漏极和源极顶部 IGBT 之间的 VDS 电压
1通道:黄色通道=短接2X 时的电流= 960A
4通道:绿色通道= MOSFET 上的栅极信号

我无法解释这种行为、非常感谢您的指导。 如有必要、我可以提供额外的数据。
感谢您的时间和帮助。
此致、
Kaushik