This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79606A-Q1:BQ79606Q1在低温条件下报告 SM130故障。

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465265/bq79606a-q1-bq79606q1-report-sm130-fault-under-low-temperature

器件型号:BQ79606A-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们已根据项目中的安全手册实施 SM130。

在正常环境温度下、当我们注入电流阱和电流源时、电池电压将变化约50mV、这与数据表一致。

但当我们在低温(约-40℃)下进行测试时、电池电压仅变化31.3mV 左右。 根据数据表和安全手册、最小阈值约为37mV (电阻(4xREQ)约为100Ω、最小灌电流为0.17mA、最小电流源为0.2mA)。 我们不了解实际差异为什么小于最小阈值。

您能帮助我们分析这个问题吗?

注意:

在图4中:

[黄色]CellVolt:_0_是电池1的电压、单位为0.1mV;

[Red]CellVolt_OC::_0_是注入电流阱和电流源时电芯1的电压、单位为0.1mV;

[青色]DeltaVolt:_0_是  CellVolt:_0_和 CellVolt_OC::_0_之间的差值、单位为0.1mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应延迟。 我正在尽快回答您的问题。

    谢谢!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Zachary、您好:

    在这个问题上、您是否取得了进展?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zizhen:

    我对拖延答复表示歉意。 在低温条件下进行测试时、是否只降低 IC 或整个系统(包括电池)的温度? 低温应降低 CBFET 的 Rdson 而不是增大、因此 器件不 会解释为什么您会看到电压变化的降低。

    谢谢!
    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Zachary、您好:

    我们 降低整个系统的温度。  

    此外、CBFET 的 Rdson 不会对 SM130产生影响、bescasue SM130不会控制 CBFET。

    在最后一个图片中、您可以看到、电池电压的测量值 随着温度降低而增加、启用时的测量值 随着温度降低而开始振荡、增量电压 随着温度降低而降低。

    这是否会涉及测量精度问题。   数据表中描述的测量精度随着温度的下降而下降。

    谢谢。

    Zizhen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zizhen:

    您是否能够仅冷却 IC 并查看结果是否相同? 此外、我不完全了解您的所有数据。 是否使用外部 DMM 监控电池电芯电压、然后将其与 IC 的测量结果进行比较? 温度和电压下的预期精度为:–4.46至3.77mV、您会说这不是观察到的情况?

    很抱歉、我会尽力尽快回复。

    此致!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Zachary、您好:

    目前、只有在低温下冷却 IC 并让它对我们来说太困难了。

    关于数据、如图所示:

    温度(信号 MEAS_CB_TEMP_0_ST3和 MEAS_CB_TEMP_1_ST3)从25℃ 降低至-39℃、但测量的电芯电压(CellVolt:_0_和 CellVolt:_1_)从337mV 增加至3380mV。 并且 当使能电流阱和电流源时、测量值(CellVolt_OC:_0_和 CellVolt_OC:_1_) 开始增加并随着温度降低而振荡、则 Cell1的差值电压(CellVolt_OC::_0_和 CellVolt:_0_之间的差异) 也不稳定。

    此致

    Zizhen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Zachary、您好:

    在上面的答复中忘记了一点。

    电池电压由电压稳压器提供、不会发生变化和振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zizhen:

    我认为这里的问题是、当您启用灌电流和拉电流时、这会导致 ADC 读数存在电压差异。 由于器件的冷却会改变电流源和 ADC 测量值、在低温下情况会变得更糟。  在 启用电流源/电流阱期间、基本上无法进行准确的电池电压测量。 这两项操作需要单独完成。  

    谢谢!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Zachary、您好:

    感谢您的反馈。 所以低温会使硅片测量精度更差、对吧?

    我们启用电流源/电流阱、以便根据安全手册实施 SM130诊断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zizhen:

    温度会对 ADC 精度产生很大影响。 此处的重要因素是确保在没有启用灌电流和拉电流的情况下读取 ADC。 这将确保读数准确。 正如您在手册中所看到的、在禁用受电方和供电方后会等待一段时间、这样不会影响 ADC 读数。 在此过程之后、ADC 结果应准确。

    此致!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Zachary、您好:

    在 SM130过程中可以看到、结果 B 是使能拉电流和灌电流后的电芯电压测量值。 问题是结果 B 不准确。

    此致

    Zizhen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zizhen:

    我会与我的同事讨论这个问题、看看他们是否有任何意见、并会在周末后回复你。

    谢谢!

    Zachary