工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们已根据项目中的安全手册实施 SM130。
在正常环境温度下、当我们注入电流阱和电流源时、电池电压将变化约50mV、这与数据表一致。
但当我们在低温(约-40℃)下进行测试时、电池电压仅变化31.3mV 左右。 根据数据表和安全手册、最小阈值约为37mV (电阻(4xREQ)约为100Ω、最小灌电流为0.17mA、最小电流源为0.2mA)。 我们不了解实际差异为什么小于最小阈值。
您能帮助我们分析这个问题吗?
注意:
在图4中:
[黄色]CellVolt:_0_是电池1的电压、单位为0.1mV;
[Red]CellVolt_OC::_0_是注入电流阱和电流源时电芯1的电压、单位为0.1mV;
[青色]DeltaVolt:_0_是 CellVolt:_0_和 CellVolt_OC::_0_之间的差值、单位为0.1mV