请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27212 工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户希望找到更合适的器件、其灌电流和拉电流为8A、160V VHB (HB 上电压)。 与 UCC27212引脚对引脚兼容更好。 您可以帮助推荐一些合适的器件并包括非 P2P 器件吗? 谢谢。
此致、
Ryker
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.