请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61440-Q1 主题中讨论的其他器件:LM61440
工具与软件:
Hell.
我是 Naoaki、
我对数据表中的描述有疑问。
VIN_OPERATE 表示我需要知道 LM61140可靠停止的电压。
我理解了以下几点,这是一个正确的解释吗?
当 VIN_OPERATE= min 3.95V 或更高时、LM61440内部 LDO 的 UVLO 被释放并可以进行切换。
当 VIN_OPERATE= Min3.0V 或更高时、检测到 LM61440内部 LDO 的 UVLO 且 LDO 停止并禁用开关。
VIN_OPERATE_H =典型值1V 表示最小值3.95V⇔最小值3.0V 之间的电压差的迟滞。

假设上述情况正确、我是否应该假设 LM61440不会可靠运行的状态为3.0V 或更低?
# 我不打算在这样的低电压区域操作,但我想知道它停止操作时的操作规格。