This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:LM61440在最低输入电压下运行的规格

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480846/lm61440-q1-specifications-for-lm61440-at-lowest-vin-operation

器件型号:LM61440-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61440

工具与软件:

Hell.

我是 Naoaki、

我对数据表中的描述有疑问。

VIN_OPERATE 表示我需要知道 LM61140可靠停止的电压。
我理解了以下几点,这是一个正确的解释吗?

当 VIN_OPERATE= min 3.95V 或更高时、LM61440内部 LDO 的 UVLO 被释放并可以进行切换。

当 VIN_OPERATE= Min3.0V 或更高时、检测到 LM61440内部 LDO 的 UVLO 且 LDO 停止并禁用开关。

VIN_OPERATE_H =典型值1V 表示最小值3.95V⇔最小值3.0V 之间的电压差的迟滞。



假设上述情况正确、我是否应该假设 LM61440不会可靠运行的状态为3.0V 或更低?

# 我不打算在这样的低电压区域操作,但我想知道它停止操作时的操作规格。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoki、

    是的、您的理解是正确的。 如果您想在较高的电压下停止运行、还可以使用电阻分压器将 EN_UVLO 设置为较低的电压。

    谢谢!

    Andrew