请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616EVM-021 工具与软件:
您好!
我们通过 J17将 EVM 与 TC3X7 TFT 开发板连接。 由于 我们使用的是单个模块、因此我们将其作为基本器件 BX、填充 J2、J18和 J21、而不是 J1。
我们使用电平转换器将3.3V 转换为5V 
在 AUTOSAR CDD 中、我们将引脚 P00.0拉至低电平2.5ms、然后将其拉至高电平、但电路板仍然未唤醒(D1 LED 未发光)。
UART 配置:
波特率= 1Mbps; 数据长度= 8位;停止位= 1位