This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:EVM 板未唤醒

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479706/bq79616evm-021-evm-board-is-not-waking-up

器件型号:BQ79616EVM-021

工具与软件:

您好!

我们通过 J17将 EVM 与 TC3X7 TFT 开发板连接。 由于 我们使用的是单个模块、因此我们将其作为基本器件 BX、填充 J2、J18和 J21、而不是 J1。

我们使用电平转换器将3.3V 转换为5V

在 AUTOSAR CDD 中、我们将引脚 P00.0拉至低电平2.5ms、然后将其拉至高电平、但电路板仍然未唤醒(D1 LED 未发光)。

UART 配置:
波特率= 1Mbps; 数据长度= 8位;停止位= 1位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在本周晚些时候给您回复。

    谢谢!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我已更正端口配置、并且板正在唤醒。 我们通过注意到 LED D1亮起来确保它。

    以下是唤醒序列的捕获

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好听到。 如果您在自动寻址序列和后续步骤方面需要帮助、请随时启动新主题。 我将关闭该线程、因为器件处于唤醒状态。

    谢谢!

    Zachary