This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92530-Q1:TPS9250深入的运行信息。

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92530-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480900/tps92530-q1-tps9250-in-depth-operation-information

器件型号:TPS92530-Q1

工具与软件:

当我提取此器件型号的数据表时、我发现它没有提供任何有关要编程的 SPI 寄存器的信息。 此外、该部件是否可以支持仅需要20mA max 的 LED 换句话说、10位在0x00至0x3FF DAC 计数时为我们提供0至20mA。

除评估板之外、是否还有其他文档可以提供更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesan:

    TPS92530-Q1是一种门控器件、您必须请求对器件的访问权限。  主页有请求链接。   

    -fhoude.