请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92530-Q1 工具与软件:
当我提取此器件型号的数据表时、我发现它没有提供任何有关要编程的 SPI 寄存器的信息。 此外、该部件是否可以支持仅需要20mA max 的 LED 换句话说、10位在0x00至0x3FF DAC 计数时为我们提供0至20mA。
除评估板之外、是否还有其他文档可以提供更多信息?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
当我提取此器件型号的数据表时、我发现它没有提供任何有关要编程的 SPI 寄存器的信息。 此外、该部件是否可以支持仅需要20mA max 的 LED 换句话说、10位在0x00至0x3FF DAC 计数时为我们提供0至20mA。
除评估板之外、是否还有其他文档可以提供更多信息?