This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:更新状态不会变为"05"在学习周期中充电后放松时间

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480862/bq34z100-r2-update-status-do-not-change-to-05-after-charging-relax-time-during-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100-R2

工具与软件:

你好、专家

我有一个关于学习周期序列的问题。

请检查以下过程并验证是否需要 RESET 命令。

<学习周期序列>

1.写入 更新状态= 0

2. 放电至空电

3. 休息5小时

4. IT 启用(更新状态= 4)

5.发送复位命令(0x41)、然后检查 DOD0是否与 QMaxDOD0相同  

6.充电到满量(Fc = 1)

7.休息2小时

8. 放电至空电

9、 休息5小时

10.检查 更新状态= 6.  

11.禁用 IT (更新状态= 2)

12.清除循环计数

13.保存黄金映像