请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-R2 工具与软件:
你好、专家
我有一个关于学习周期序列的问题。
请检查以下过程并验证是否需要 RESET 命令。
<学习周期序列>
1.写入 更新状态= 0
2. 放电至空电
3. 休息5小时
4. IT 启用(更新状态= 4)
5.发送复位命令(0x41)、然后检查 DOD0是否与 QMaxDOD0相同
6.充电到满量(Fc = 1)
7.休息2小时
8. 放电至空电
9、 休息5小时
10.检查 更新状态= 6.
11.禁用 IT (更新状态= 2)
12.清除循环计数
13.保存黄金映像