请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:USB-TO-GPIO2 Thread 中讨论的其他器件:TPS53647EVM-710
工具与软件:
嗨、大家好!
我有 USB 到 GPIO 模块(2006)、它运行得很好。 n´t Fusion 设计、我可以连接一个器件(与哪个器件无关)、总线速度为100kHz 没有问题。
为了进行演示、我将3个 TPS53647EVM-710彼此相邻、并希望通过一个 USB 接口来监视和控制所有这些器件。
我n´t 手册中的说明、升级 IDC 电缆以携带3个插头/设备、但如果我连接所有插头/设备、它不能工作、而单个插头工作正常。
我可能已经监督了一些我需要更改设备地址或类似的东西,但我在互联网上没有找到任何证据,当我搜索该.
有人知道我需要做什么吗?
非常感谢
Michael