This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:如何使 TPS25751SRSM 输出5V/3A 全功率?

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476145/tps25751-how-to-make-tps25751srsm-output-5v-3a-full-power

器件型号:TPS25751

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

  现在、我们使用 具有外部 EEPROM 的 TPS25751SRSM 来存储 CONFIG INFO.I 配置5V@3A 电源。

  连接到平板电脑后发现输出功率是5V/1.5A。

   如何使 TPS25751SRSM 输出5V/3A 全功率输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:

    [报价 userid="573416" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476145/tps25751-how-to-make-tps25751srsm-output-5v-3a-full-power "]  如何使 TPS25751SRSM 输出5V/3A 全功率输出?

    您连接到哪种表格、平板电脑是否具有 PD 功能(能够协商 PD 合约)? 此外、您是否能够捕获 PD 日志、以便我们查看协商了哪些 PD 合同(如果有)?  

    有时、即使供电器件(本例中为 TPS25751S)能够提供高达3A 的电流、用电器件也可能无法消耗供电器件的全部能力。 PD 日志将告诉我们接收端是仅请求1.5A 还是3.0A。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

      很抱歉迟到了回复。 我们的  TPS25751S  捕获  PD 合约为 PD3.0-15W。

       平板电脑 是 ASUS Fearless 2 in 1 (T3300)。它有 2x USB3.2 Gen2 Type C 支持 USB PD。 平板充电器可以提供20V 直流电、3.25A、65W。

      我想 接收器 只需要1.5A。

      如何获得 TPS25751S 作为3A 拉电流输出? 有任何简单的方法可以做到这一点?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:

    您是否有 PD 日志? 您如何确定平板电脑的输出功率为1.5A?

    需要检查的几个事项:

    1.检查端口控制(0x29)寄存器中的 Type-C 电流、确保将其设置为3A

    2.检查供电方 PDO 1并确保电流设置为3A

    如果两者设置正确、则受限电流可能是由平板电脑的某些系统状态造成的。 您需要获得 PD 日志来确认 Type-C 端口上的消息、以查看它是否正在请求低功耗 PD 合约。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

      我们使用  Power-Z KM003C 来监控 USB-KM003C PD 协议和输出电压/电流/功率信息。

      检查当前配置:

       

        

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:  

    如果您可以向我们发送从 Power-Z KM003C 捕获的 PD 日志、我们可以查看最后的内容 根据您向我们展示的所有设置、配置应该没有问题。 我们需要从 PD 日志中了解电流消耗为何较低。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin