Thread 中讨论的其他器件:LMG1210
工具与软件:
您好!
我将尝试在不对 LMG1210进行任何热节流的情况下将负载驱动至尽可能接近50MHz。 使用评估板、我能够使用库存的 EPC2001C FET 了解大约22MHz、然后开始绕过芯片的 LDO 来降低温度、但我想更快地驱动它。 我将 EPC2014C 视为之前 FET 的直接替代产品、因为芯片外形与 EPC2001C 几乎相同、只是没有引脚6-11。 是否可以从评估板上移除 EPC2001C 并放入 EPC2014C 替代器件、以在更高的频率下运行? 如果是、是否需要进行任何其他修改、例如对自举电容器进行修改?
谢谢你