请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7310 工具与软件:
我们将使用配置为有源 ORing 的 LM73100、但电路无法按预期工作。
我们有两条电源路径:初级(U11)、其中 VIN = 12.3V;次级(U10)、其中 VIN = 12.1V。
输出端的负载电流为1A。 我们预计主电源路径(U11)将开启、次级电源路径(U10)将关闭。 但行为是这样的
完全是光学的。 U10亮起。 我们在做什么错。 这是否有必要使路径之间的电压差更大? 如果我们使用 ORing 等标准肖特基二极管、它会在电路中工作。 非常感谢
Martin / Kontron