工具与软件:
您好!
我在处理该 PD 芯片组 TPS25762-Q1、遇到了一些问题。 我已经成功对器件进行编程、PD 似乎按指定方式充电。 我目前已将此 TPS 芯片组连接到 USB - C 连接器。 我正在使用一个单独的 USB 集线器芯片组 (USB2514B-AEZC-TR)、它将 D=/D-线路连接到同一个 USB C 连接器。 它似乎能够充电和协商 PD、但当我将一个 usbdevice 安装到其他端口时、我无法检测到。 使用 PD 协议 anaylzer 之后、电源角色似乎正确(受电方和供电方;供电方是 PD 芯片、受电方是我的主机器件(平板电脑))、但数据角色不正确(供电方是 DFP、受电方是 UFP)。 理想情况下,我希望平板电脑充电,也是主机. GUI 中是否有可实现此功能的配置? 如果没有、是否有办法在 PD FW 中包含 DR_SWAP?
请告诉我如何解决此问题。 谢谢!