This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:使用单独的 USB 集线器芯片组进行数据传输以及该 PD 芯片将数据和电源路由至1个 USBC 连接器。 UFP/DFP 不正确。 可以从 GUI 执行 DR_SWAP 吗?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25762-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479961/tps25762-q1-using-separate-usb-hub-chipset-for-data-and-this-pd-chip-to-route-data-and-power-to-1-usbc-connector-ufp-dfp-are-not-correct-can-i-do-dr_swap-from-gui

器件型号:TPS25762-Q1

工具与软件:

您好!  

我在处理该 PD 芯片组  TPS25762-Q1、遇到了一些问题。 我已经成功对器件进行编程、PD 似乎按指定方式充电。 我目前已将此 TPS 芯片组连接到 USB - C 连接器。 我正在使用一个单独的 USB 集线器芯片组 (USB2514B-AEZC-TR)、它将 D=/D-线路连接到同一个 USB C 连接器。 它似乎能够充电和协商 PD、但当我将一个 usbdevice 安装到其他端口时、我无法检测到。 使用 PD 协议 anaylzer 之后、电源角色似乎正确(受电方和供电方;供电方是 PD 芯片、受电方是我的主机器件(平板电脑))、但数据角色不正确(供电方是 DFP、受电方是 UFP)。 理想情况下,我希望平板电脑充电,也是主机. GUI 中是否有可实现此功能的配置? 如果没有、是否有办法在 PD FW 中包含 DR_SWAP?  

请告诉我如何解决此问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    762-Q1将暴露 Rp、表示它是下行端口。  这意味着、连接时、762-Q1端口将是电源和数据主机。   似乎集线器系统和平板电脑处于正确的角色。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    感谢您的快速回复。 我想无法传达预期的连接。 添加一个快速图表进行澄清。

    立即通过调试添加更多详细信息:

    我能够捕获 PD 通信和 TPS25762C 通信的一个好示例。 标有"No DR_Swap"的芯片是 TPS 芯片。 "是 DR_Swap"是我们之前使用的芯片组(Infineon CYPD3175-24LQXQ)。 我希望配置匹配并使 DR_Swap 发生。 添加另一个屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    我已通过电子邮件联系您解决此问题。

    此致、
    Eric