请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74700D-Q1 Thread 中讨论的其他器件: LM74500-Q1
工具与软件:
您好!
12V 器件需要理想的二极管(因为反极性保护= 当有人将红线连接到 GND、黑线连接到+12V 时、我无需打开器件)。
这将是100A。 是否可以将 LM74700D-Q1与多个 FET (4个 DMT6005LPS-13)配合使用?
或者是否可以推荐我另一个(80A) 100A FET?
LM74700D-Q1在我的设计中运行良好...这是我要修改他的原因...
如果我的设计中有更好的电路、我可以使用它。
谢谢!