This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700D-Q1:100A 电池极性

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700D-Q1, LM74500-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480542/lm74700d-q1-100a-battery-polarity

器件型号:LM74700D-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74500-Q1

工具与软件:

您好!
12V 器件需要理想的二极管(因为反极性保护= 当有人将红线连接到 GND、黑线连接到+12V 时、我无需打开器件)。

这将是100A。 是否可以将  LM74700D-Q1与多个 FET (4个  DMT6005LPS-13)配合使用?
或者是否可以推荐我另一个(80A) 100A FET?


LM74700D-Q1在我的设计中运行良好...这是我要修改他的原因...
如果我的设计中有更好的电路、我可以使用它。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladan、

    LM74700D 性能优异、可提供反极性保护和反向电流保护。 如果您只需要反极性保护、可以使用 LM74500-Q1

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shiven!

    您是否能够推荐可与 LM74500-Q1配合使用的任何100安培 FET

    符拉迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladan、

    我们在数据表中提供了 FET 选择指南。

    这是汽车应用吗?

    此致、

    Shiven Dhir