This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C55-Q1:关于 COMP 引脚下拉期间 UCC28C55-Q1 Vref 状态

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C55-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474071/ucc28c55-q1-regarding-ucc28c55-q1-vref-state-during-comp-pin-pull-down

器件型号:UCC28C55-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我在 直流/直流转换器中使用 UCC28C55-Q1。

我正在使用 VREF 5V 为我的内部电路的保护电路供电。

如果在某些故障情况下将 COMP 引脚与 MOSFET 下拉、仍需要 VREF-5V 电压应处于有效状态。是否处于有效状态?

或者在我下拉 COMP 引脚后、 VREF-OUTPUT 将为零? 您能否检查并合作此...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当将 COMP 拉至低电平时、VREF 仍为5V。 5mA 附近的 COMP 最大拉电流、而 VREF 在电流超过20mA 的情况下仍可保持在5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Hong、

    消耗20mA 时的5V 容差范围或精度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表包含规格:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海兴、

    根据 所需频率、我从数据表中给出的图中选择了 RT、CT (附在下面)

    我想知道相对于 RT、CT 值的频率变化容差。 我考虑了0.1%的电阻器和电容器值。

    但还没有相应的公式 .你可以检查并给出建议,我如何检查容差或它的任何公式????

     我也需要  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有可用的公式、数据表中指定了其容差。 您需要考虑+/-10%作为最大容差。