请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C55-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我在 直流/直流转换器中使用 UCC28C55-Q1。
我正在使用 VREF 5V 为我的内部电路的保护电路供电。

如果在某些故障情况下将 COMP 引脚与 MOSFET 下拉、仍需要 VREF-5V 电压应处于有效状态。是否处于有效状态?
或者在我下拉 COMP 引脚后、 VREF-OUTPUT 将为零? 您能否检查并合作此...