This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:识别正确的电量监测计版本时出现错误(0100_2_2)

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480383/bq34z100-r2-error-to-identify-correct-gauge-version-0100_2_2

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ34Z100-G1 、BQ34Z100EVM

工具与软件:

大家好、我正在尝试实现所谓的"成功学习周期"、我遇到了一些我正在尝试识别和解决的问题。 我认为导致学习周期失败的一个问题是电量监测计未被识别为 BQ34Z100-R2;它被识别为 BQ34Z100-G1 (如图所示为0100_2_1)。 我已从 CONFIG 文件夹中排除 BQ34Z100-G1固件、并手动选择 BQ34Z100-R2固件(0100_2_2)、但 BQStudio 刚刚显示(0100_2_1)。 如何修复此错误、以便程序(BQStudio)识别 BQ34Z100-R2 (0100_2_2)? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anon、

    您能否附上所指的图像、我这边没有显示 此外、您 是否正在使用 BQ34Z100-R2 EVM 或 PCB 上是否已使用 IC? 如果您在 PCB 上使用 IC、您能否附上 IC 的屏幕截图和原理图中的器件型号以验证器件。 同时、如果您使用的是"BQ34Z100EVM"、那么您使用的是"BQ34Z100PW-G1"、它来自 BQ34Z100-G1 系列、而不是 BQ34Z100-G1。

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我正在使用 BQ34Z100-R2 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用:

    - PWR111版本 B

    - bq34z1xxEVM

    但我在上面放置了 BQ34Z100-R2芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anon、

    BQstudio 中似乎只有一个受支持的目标 G1和 R2。 就硬件而言、它们是相同的、并且它们使用的固件似乎相同。 我还附上了"实现成功的学习周期"文档、这些文档对于完成系统的学习周期非常有用。

    实现成功的学习周期:
    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts = 1740693426297&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F



    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会尝试它。