请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 工具与软件:
您好!
我们使用 LM3481来为闪光灯应用中的缓冲器充电。
不同的客户有不同的要求。 有些应用需要快速缓冲充电、另一些应用较低的充电电流。
因此、我们正在寻找使输入电流软件可选的方法。
如果我们在电流检测输入中添加一个电阻并通过 DAC 将其上拉、会怎么样? 这会在检测输入端产生偏置电压。
例如:
斜率补偿电阻:1k
ISEN 至 DAC 的电阻器:9.1k
如果 DAC 将设置为1V、则0A 时的 ISEN 输入将为0.1V
考虑到最大检测电压为160mv、这样是否能有效地将峰值电流降低60%?
是否需要考虑任何缺陷/副作用?
提前感谢您的意见!
Ronald