This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:动态输入电流限制

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480277/lm3481-dynamic-input-current-limit

器件型号:LM3481

工具与软件:

您好!

我们使用 LM3481来为闪光灯应用中的缓冲器充电。

不同的客户有不同的要求。 有些应用需要快速缓冲充电、另一些应用较低的充电电流。

因此、我们正在寻找使输入电流软件可选的方法。

如果我们在电流检测输入中添加一个电阻并通过 DAC 将其上拉、会怎么样? 这会在检测输入端产生偏置电压。

例如:

斜率补偿电阻:1k

ISEN 至 DAC 的电阻器:9.1k

如果 DAC 将设置为1V、则0A 时的 ISEN 输入将为0.1V

考虑到最大检测电压为160mv、这样是否能有效地将峰值电流降低60%?

是否需要考虑任何缺陷/副作用?

提前感谢您的意见!

Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    我知道您想为器件设置电流限制、但我没有这样的实现的参考。
    这种方法的问题是、电流限制用作有源调节功能。 最初、它用作保护功能、因此过流状态下的调节可能变得不规则。
    为了即使在电流限制状态下也能获得干净稳定的占空比、我建议在输出端使用分流电阻器并将该信号通过放大器馈入 FB 或 COMP 引脚的方法。 基本上是添加第二个调节环路。 这样可以实现恒定输出电流调节。

    如果您对此还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas