This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:重建解决方案的器件建议

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480640/lm74900-q1-device-proposal-for-replacement-of-discreate-solution

器件型号:LM74900-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74800-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我想听听您的意见、以替换下面的电路。 我认为 LM74900-Q1是可行的。 你同意我的说法吗? 另外、如果我们有其他选项、请告诉我。

  • 目的:收回 以下电路
  • 非线性
    • 5A 峰值
    • 保护
      • 具有完全集成的反极性保护
      • 浪涌电流保护/控制
      • 过压保护
      • 过流

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    如果需要过流保护、LM74900-Q1可用于满足上述要求。

    LM74800-Q1可用于替代分立式稳压器、因为此时没有任何过流保护。

    此致、

    Shiven Dhir