This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:器件使用

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473836/tps552872-part-usage

器件型号:TPS552872

工具与软件:

嗨、团队:  

TPS552872

我的项目之一、输入电压范围为4V 至20V、我所需的负载为5V/2A 直流(满载条件)、此(TPS552872) IC 可以在我的设计中使用它吗、最小输入电压为4V 且输出电压为@5V/2A?  

当器件以满载运行时、是否需要考虑 PCB 中的任何热冷却机制?   

或者您能建议任何器件型号(IC)、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kvn:

    感谢您在 E2E 上提出问题。

    是的、TPS552872适用于此应用。 我认为没有外部热冷却是可以的。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

    该设计对吗? 我可以着手该设计吗、我需要考虑吗、 您可以提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kvn:

    原理图模糊、很难阅读、您的 pdf 是否更清晰?

    此外、还请分享电感器和输出电容器的器件型号。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce Xun:

    输出电容值:CGA6P3X7R1E226M250AB , 电容陶瓷22uF 25 V X7R 20%焊盘 SMD 1210 +125°C 汽车 T/R

    电感值:XGL5030-102MEC ,屏蔽功率电感,1uH,20%,17.8A IRMS,5.8m Ω DCR 最大值, AECQ200 1级、5.28mm x 5.48mm x 3.1mm

    e2e.ti.com/.../Base_5F00_Station_5F00_V1.3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kvn:

    感谢您的反馈、我们将进行审查、并在明天之前回复您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kvn:

    请在下面查找我的评论。

    1.建议用网带连接 MGND 和 AAGND ,铁氧体磁珠 L7的电感较大,不推荐。

    2.不需要 R75和 R72。

    3.输出电容没有与 MGND 连接,需要校正。

    4.由于负载不重、我认为可以移除大容量电容器470uF C76。

    5.遵循布局指南。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byce Xun:

    非常感谢。