工具与软件:
嗨、团队:
您可以帮助查看 sch 设计来了解输出电流不符合设置的可能原因吗?
计算得出 Iout=0.77A、但实际测试结果为0.5A、如果我们更改 Rsense 值、Iout 也会变化。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
您可以帮助查看 sch 设计来了解输出电流不符合设置的可能原因吗?
计算得出 Iout=0.77A、但实际测试结果为0.5A、如果我们更改 Rsense 值、Iout 也会变化。


您好、
我犯了一个关于 Viadj 的错误。
Viadj 钳位在2.4V。
问题在于电感器尺寸、因为您使用的是10uH 电感器、而不是建议的15uH 电感器值。 感应电阻器可设置峰值电流、电流感应拓扑配置为(Viadj/10)/ Rsense。 因此您的峰值电流设定点是准确的。 平均电流由峰值电流、ROFF、Coff 和电感器值设置、后三个选项配置电感器电流的负斜率。 通过减小电感值、您可以直接降低平均电流。
此致!
Daniel