Thread 中讨论的其他器件:UCC25800
工具与软件:
您好!
我想在反馈控制的 LLC 配置中使用 UCC25800。 我有以下问题:
在数据表第14页的第8.83.3章、外部同步公式(2):
2.3 * Fsw < Fsync < 2.6 * Fsync
内部和外部同步之间的初始同步是否符合这些标准? 即使同步握手已完成且外部同步已取得控制权、我还需要满足这些标准吗? 如果不能、在更宽的范围内控制 Fsync 的方法是什么?
我通过微控制器控制 UCC25800。 我更喜欢使用 SYNC 输入、因为我可以提供更好的稳定性。 如果没有其他选择、我可以使用 DAC 控制 Rt 引脚的电压、但这样的解决方案看起来更像黑客攻击、而不是很好的工程方法。
P.S.我忘记提一下、反馈是通过隔离式 TTCAN 总线实现的。