This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56A37:TPS56A37的 PG 端子输出

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477055/tps56a37-pg-terminal-output-of-the-tps56a37

器件型号:TPS56A37

工具与软件:

当 TPS56A37的 PG 端子上升时、会显示以下波形。
IC 是否可能是导致下面所示波形的原因?
(CH2:PGOOD、CH3:+5V)

电路图如下、PG 端子连接到 TPSM82903SISR 的 EN 端子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生问题时、您能否一起共享 PG、Vin、Vout 和 SW 的波形? 这将帮助我更好地了解问题。

    此外、我建议在 PG 和 VCC 之间连接100k Ω 电阻器。 您能否尝试一下并告诉我结果?

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PG、Vin、Vout 和 SW 的波形如下所示。

    此外、 PG 到 VCC (5V)之间连接了一个100kΩ 电阻器、但这是否意味着它需要连接到不同的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应可以将 PG 连接到1o VCC 通过100K 电阻。  

    该图如下图所示。 您能否探测 VCC 以查看其是否与之折叠。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上面的波形所示、由于 Vcc = Vout (5V)、Vcc 不会随之崩溃。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您还将 PGOOD 连接到另一个器件的 EN。 您是否能够移除与  TPSM82903SISR 的连接、在 TPS56A37的 PG 上仅保留5V 电压? 完成此操作后、请提供波形以查看结果。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我断开与 TPSM82903SIISR 的连接后、PG 波形得到改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴看到这一问题得到解决。  TPSM82903SISR 在启用后导致 PG 波形出现轻微毛刺脉冲。 这是否有助于解决您的问题? 如有任何其他问题、请告诉我。

    如果这样可以解决您的问题、请不要忘记单击"This resolved my issue"、我可以关闭此主题。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    我知道 TPSM82903SISR 是导致该错误的原因。
    但是、当 PG 端子连接到 TPSM82903SISR 的 EN 端子时、波形为什么看起来像这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS56A37的5V PG 可启用  TPSM82903SISR。 当 启用 TPSM82903ISR 并开始斜升时、它会导致 TPS56A37的 PG 波形出现微小的干扰。 它不会显著干扰性能、但会在 TPS56A37中的 PG 启动波形中引起微小的干扰。

    希望这对您有所帮助。 如有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这样可以解决我的问题。