This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:在内部何处测量电压和电流?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480441/tps25751-where-voltage-and-current-is-measured-internally

器件型号:TPS25751

工具与软件:

您好!

在 TPS25751器件上、可通过 I2C 接口访问内部 ADC 结果寄存器。 其中两个寄存器保留用于"VBUS"和"I_VBUS"测量。

我的问题是-在系统中测量的电压和电流在哪里? 在 PPHV 引脚上? VBUS 引脚处呢? 可能在 VBUS_IN 上?

我假设它是按照命名建议在 VBUS 上测量的、但在"技术参考手册"中、我发现"I_VBUS"字段的说明为:"通过 PP_5V1测量的最近电流。 (16.5mA /LSB)"。 在这种情况下、我不确定电流和电压测量的来源...

有人能帮我弄清楚这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    [报价 userid="502086" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480441/tps25751-where-voltage-and-current-is-measured-internally "]在 TPS25751器件上、用户可通过 I2C 接口访问内部 ADC 结果寄存器。 其中两个寄存器保留用于"VBUS"和"I_VBUS"测量。[/报价]

    请注意、ADC 结果寄存器主要用于调试。 请注意、ADC 测量值并非最准确、应用于 粗略估算所测电压电流。 如果您需要更精确的东西、可能需要单独的 IC 来测量特定信号。

    关于您的问题、存在多个位置的传感。 电源监控器将在 VBUS 引脚处测量 VBUS。 IVBUS 测量仅在 PP5V 电源路径上、位于控制器内部。

    谢谢。此致、

    Chris