This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880QEVM-057:使用 IsoVu™︎ 隔离电压探头的 UCC5880QEVM-057评估板的栅极驱动故障状态问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880QEVM-057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479276/ucc5880qevm-057-gate-drive-fault-state-issue-with-ucc5880qevm-057-evaluation-board-using-isovu-isolated-voltage-probes

器件型号:UCC5880QEVM-057

工具与软件:

您好!

我们目前正在测试用于驱动"CAB450M12XM3" Wolfspeed 模块的"UCC5880QEVM-057"栅极驱动评估板。 未施加直流母线;只有该模块连接到 EVM、观察到栅极信号。 我们已成功生成高侧(HS)和低侧(LS) PWM 与栅极信号、我们使用具有1M Ω 阻抗的 Tektronix 差分探头观察到了这一点。 我们使用了 TI GUI、并在10kHz、50%占空比下运行。

然而、我们在使用 Tektronix IsoVu 隔离式电压探针时遇到一个问题、该探针阻抗为1.2千欧。 此探针连接到 EVM 中用于栅源端子的 MMCX 连接器。 使用这些探针时、栅极驱动器进入 FAULT 状态(故障为"INT REG"、"UVLO2"、"CLK MON")并停止生成 GATE 信号。

为了进一步调查、我们使用独立电阻器进行了测试。 我们发现、向 Vgs 添加大于1.6k Ω 的电阻时、系统正常运行。 然而、当我们使用一个1.2k Ω 电阻器(模拟 IsoVu 探针)时、栅极驱动再次进入故障状态。

此外、我们还尝试为 EVM 使用不同类型的24V 和5V 电源、以检查电源的任何 EMI 是否导致了该问题、但没有任何帮助。

您能否提供有关该问题的指导并建议潜在的解决方案?

感谢您的帮助。

此致、

Md Ehsanul Haque

GE 航空航天研究

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MD、

    感谢您联系我们、很抱歉在这里听到这个问题!

    UCC5880Q1EVM-057上的偏置电源具有一些保护特性、尤其是 VCC2和 VEE2上的监控器。 添加1.2k Ω 电阻器(在本例中为探针)会从 VCC2到 GND2增加额外的负载、而辅助电源需要从 VCC2到 VEE2提供平衡的负载。 这会导致辅助电源受到保护、并且辅助电源关闭。  
    当偏置电源关闭时、您列出的故障是 vcc2电源下降的预期故障。

    我建议解决此问题的方法是:

    1.使用不同的探头尖端。 我通常将 Isovu TIVP1或 TIVP05与输入阻抗为10M Ω 的 TIVPMX10X +/- 50V isovu 尖端结合使用。  

    2.如果没有阻抗较高的探头、将 R69和 R79替换为~500欧姆、甚至200欧姆。 这将降低偏置电源的效率、但可能将探头的额外负载纳入考量。

    请告知我们这是否可行、或者您有任何其他问题。

    此致、

    Daniel Norwood

    系统工程师