This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:过流保护不会因开关断开而跳闸

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479283/tps4811-q1-overcurrent-protection-not-tripping-off-switch

器件型号:TPS4811-Q1

工具与软件:

我对 TPS48110-Q1高侧驱动器有疑问。  我相信已将其调整为~8.4A 的过流保护阈值、感应电阻器为0.0025Ω(R222)、R_SET (R198)= 100Ω 以及 R_IWRN (R199)= 58kΩ。  我还将短路保护阈值设置为24A 并将 R_ISCP (R172)设置为3.48kΩ。  我还将其设置为闭锁而不是重试、将 C_TMR (C142)设置为470nF、过流时间(t_OC)为7ms。  遗憾的是、由于超过过流阈值、甚至高达10A、我都无法使电路停止工作。  我的实现如下所示。  

 

根据数据表图8-10、我预计如果负载电流超过过流阈值8.4A、当该节点开始充电时、我会开始看到引脚9 (TMR)处的电压增加。  但无论负载电流如何、电压都没有增加。  

我也从未看到 FLT_I 引脚在任何时候变为低电平。  

 

我已经使用 TI 网站上提供的计算电子表格(SLURB09、TPS4811-Q1设计计算器)为我的离散器件选择值、但是我根据数据表的公式自行确认了这个数学值。  

鉴于上述目标(过流阈值8.4A、短路电流阈值24A、7ms t_OC)、请告诉我是否实施了错误的措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图上传到了上一篇文章中的模糊内容、添加了一个新图像(与上一篇相同、但希望更清晰!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:  

    让我来看看这个、明天再跟您联系。

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:  

    我会在一周结束前向您发送最新信息。  

    谢谢!  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此之前、您是否可以分享任何见解? 很遗憾、我的工作硬件交付截止日期已到。  据我所知、我已按照 TI 的建议实施此器件。  该器件不执行 所述的其中一个关键功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:  

    我理解。 您在器件上使用什么类型的负载? 如果回放可以使用"恒定电阻"模式。 或者您可以尝试使用真正的电阻器吗?

    我看不出你的数学有什么问题。 您能否确认 FLT_I 引脚已上拉?  

    谢谢!

    Sarah