工具与软件:
我对 TPS48110-Q1高侧驱动器有疑问。 我相信已将其调整为~8.4A 的过流保护阈值、感应电阻器为0.0025Ω(R222)、R_SET (R198)= 100Ω 以及 R_IWRN (R199)= 58kΩ。 我还将短路保护阈值设置为24A 并将 R_ISCP (R172)设置为3.48kΩ。 我还将其设置为闭锁而不是重试、将 C_TMR (C142)设置为470nF、过流时间(t_OC)为7ms。 遗憾的是、由于超过过流阈值、甚至高达10A、我都无法使电路停止工作。 我的实现如下所示。

根据数据表图8-10、我预计如果负载电流超过过流阈值8.4A、当该节点开始充电时、我会开始看到引脚9 (TMR)处的电压增加。 但无论负载电流如何、电压都没有增加。
我也从未看到 FLT_I 引脚在任何时候变为低电平。

我已经使用 TI 网站上提供的计算电子表格(SLURB09、TPS4811-Q1设计计算器)为我的离散器件选择值、但是我根据数据表的公式自行确认了这个数学值。
鉴于上述目标(过流阈值8.4A、短路电流阈值24A、7ms t_OC)、请告诉我是否实施了错误的措施。